Exemple de configurations de tarif pour un système à quatre tarifs

Dans ces exemples, nous utilisons quatre tarifs pour couvrir l’année entière (aucun «blanc» sans tarif attribué).

Configuration 1 : quatre tarifs avec jours de semaine et week-ends

Tarif Type Date de début Date de fin Start time End time
1 Week-ends 21 juin 20 décembre 00:00 23:59
2 Week-ends 21 décembre 20 juin 00:00 23:59
3 Jour de la semaine 21 juin 20 décembre 00:00 23:59
4 Jour de la semaine 21 décembre 20 juin 00:00 23:59
NOTE: L’heure de fin 23h59 est exactement 23:59:59, soit juste avant minuit.

Les jours de week-end tombent tous dans l’un ou l’autre tarif, selon la date. Les jours de la semaine tombent tous dans l’un ou l’autre tarif, selon la date. Cette configuration n’utilise pas de tarif basé sur l’heure du jour, ni de type de jour autre que week-end et jour de semaine.

Exemples de dates et tarifs correspondants:

  • Vendredi 29 juin = tarif 3

  • Dimanche 28 novembre = tarif 1

Configuration 2 : une saison pour les week-ends, avec heures creuses et heures de pointe, et deux saisons pour les jours de semaine, avec heures de pointe

Tarif Type Date de début Date de fin Start time End time
1 Tous les jours 1er janvier 31 décembre 23:00 04:59
2 Weekdays 1er mai 20 septembre 00:00 22:59
3 Weekdays 1er octobre 30 avril 05:00 22:59
4 Weekends 1er janvier 31 décembre 05:00 22:59

Un tarif s’applique tous les jours de 23h00 à 4h59, correspondant aux heures creuses. Un tarif s’applique les week-ends de 5h00 à 22h59, correspondant aux heures de pointe. Tous les jours de semaine appartiennent à l’une ou l’autre des saisons (été ou hiver) et contiennent deux tarifs s’appliquant toute la journée.

Exemples de dates et tarifs correspondants:

  • Mercredi 21 mars, 8h00 = tarif 3

  • Mercredi 10 janvier, 21h00 = tarif 3

  • Dimanche 24 juin, 14h00 = tarif 4

  • Vendredi 17 août, 00h00 = tarif 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?