四段费率系统的费率配置示例

在这些示例中,使用四段费率来涵盖整个年度(不存在没有关联费率的时间段)。

配置 1:工作日和周末的四段费率

费率 类型 起始日 结束日 起始时间 结束时间
1 周末 6 月 21 日 12 月 20 日 00:00 23:59
2 周末 12 月 21 日 6 月 20 日 00:00 23:59
3 工作日 6 月 21 日 12 月 20 日 00:00 23:59
4 工作日 12 月 21 日 6 月 20 日 00:00 23:59
注: 23:59 的结束时间实际为 23:59:59,或凌晨前一秒。

所有周末日期都在两个费率的其中一个费率范围内,具体情况取决于日期。所有工作日都在两个费率的其中一个费率范围内,具体情况取决于日期。此配置使用的费率不以每天的时间为基础,也不以除工作日和周末外的任何其他日期类型为基础。

日期及对应的费率示例:

  • 6 月 29 日,星期五 = 费率 3

  • 11 月 28 日,星期天 = 费率 1

配置 2:一个季节用于周末,带非峰值和肩值时间,两个季节用于工作日,带肩值时间

费率 类型 起始日 结束日 起始时间 结束时间
1 每天 1 月 1 日 12 月 31 日 23:00 4:59
2 工作日 5 月 1 日 9 月 20 日 00:00 22:59
3 工作日 10 月 1 日 4 月 30 日 5:00 22:59
4 周末 1 月 1 日 12 月 31 日 5:00 22:59

所有日期的 23:00 至 04:59 之间都适用一个费率,对应于非峰值时间。所有周末日期的 05:00 至 22:59 都适用一个费率,对应于肩值时间。所有工作日都属于两个季节(夏季或冬季)中的一个,在一天中适用两种费率。

日期及对应的费率示例:

  • 3 月 21 日,星期三,08:00 = 费率 3

  • 1 月 10 日,星期二,21:00 = 费率 3

  • 6 月 24 日,星期日,14:00 = 费率 4

  • 8 月 17 日,星期五,00:00 = 费率 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?