Applications PM2125CPM2225CPM2225CR à sorties analogiques

Le module E/S analogique peut envoyer un courant de faible intensité à l’aide de transducteurs analogiques 4-20 mA standard.

Pour la fonction de sortie analogique, le compteur reçoit une valeur d’entrée, la met à l’échelle selon la valeur de signal appropriée, puis envoie la valeur résultante au port de sortie analogique physique.

Câblage de la sortie analogique

Câblage de la sortie analogique double

Vous pouvez configurer les sorties analogiques suivantes sur votre appareil, par le biais des communications uniquement :

Vous pouvez configurer les sorties analogiques suivantes sur votre compteur :

Paramètres

Description

Courant

Courant : Pour la phase

Courant moyen

Déséquilibre de courant : Pour la phase

Déséquilibre du courant, pire

Tension

Tension composée : Pour la phase

Tension L-L Avg

Tension simple : Pour la phase

Tension L-N Avg

Déséquilibre de tension composée : Pour la phase

Déséquilibre de tension L-L, le pire

Déséquilibre de tension L-N : Pour la phase

Déséquilibre de tension L-N, pire

Puissance

Puissance active : Pour la phase

Puissance active totale

Puissance réactive : Pour la phase

Puissance réactive totale

Puissance apparente : pour la phase

Puissance apparente totale

FP

FP Tot

Fréquence

Fréquence

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?