Aplicaciones de salidas analógicas de la central de medida PM2125CPM2225CPM2225CR
Para el procesamiento de las salidas analógicas, la central de medida recibe un valor de señal de entrada y lo escala al valor apropiado, para enviarlo posteriormente a través del puerto físico de salida analógica.
Solo es posible configurar las siguientes salidas analógicas en la central de medida a través de las comunicaciones:
Puede configurar las siguientes salidas analógicas en la central de medida:
Parámetros |
Descripción |
---|---|
Intensidad |
Intensidad: De fase |
Intensidad media |
|
Desequilibrio de intensidad: De fase |
|
Peor desequilibrio de intensidad |
|
Tensión |
Tensión L-L: De fase |
Tensión L-L media |
|
Tensión L-N: De fase |
|
Tensión L-N media |
|
Desequilibrio de tensión L-L: De fase |
|
Peor desequilibrio de tensión |
|
Desequilibrio de tensión L-N: De fase |
|
Peor desequilibrio de tensión L-N |
|
Potencia |
Potencia activa: De fase |
Potencia activa total |
|
Potencia reactiva: De fase |
|
Potencia reactiva total |
|
Potencia aparente: De fase |
|
Potencia aparente total |
|
FP |
FP Total |
Frecuencia |
Frecuencia |