Réglage des paramètres régionaux
- Sélectionnez
- Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
- Sélectionnez .
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Edit.
- Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
- Appuyez sur Yes pour enregistrer
vos modifications.
Paramètres régionaux accessibles sur l’afficheur
Paramètre Valeurs
Description
Langue Allemand, Anglais (États-Unis), Chinois, Espagnol, Français, Portugais, Russe, Turc Sélectionnez la langue d’affichage de votre choix. Format de date MM/JJ/AA, AA/MM/JJ, JJ/MM/AA Sélectionnez le format d’affichage des dates, par exemple mois/jour/année. Format heure 24 h, AM/PM Sélectionnez le format d’affichage de l’heure, par exemple « 17:00:00 » ou « 5:00:00 PM ». Mode IHM CEI, IEEE Sélectionnez la convention normalisée à utiliser pour l’affichage des noms de menu et des données de mesure.