Ajustes de la configuración regional
- Vaya a .
- Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Vaya a .
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
- Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
- Pulse la flecha arriba para salir.
- Pulse Sí para guardar los cambios.
Ajustes regionales disponibles mediante la pantalla
Parámetro Valores
Descripción
Idioma Inglés USA, francés, español, alemán, portugués, chino, ruso y turco Seleccione el idioma en que desee visualizar la central de medida. Formato de fecha MM/DD/AA, AA/MM/DD, DD/MM/AA Establezca la forma en la que se muestra la fecha, por ejemplo, mes/día/año. Formato de hora 24 h, AM/PM Establezca la forma en la que se muestra la hora, por ejemplo, 17:00:00 o 5:00:00 PM. Modo HMI IEC, IEEE Seleccione la convención de normas utilizada para mostrar los nombres de menú o los datos de la central.