Définition du tarif

L’écran de configuration Rate permet de régler les différents paramètres de tarif.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Tarif.
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre Tarif 1 ou Tarif 2 à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Déplacez le curseur de façon à pointer sur Canal ou sur Facteur par k_h à modifier, puis appuyez sur Modif.
  6. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut et appuyez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
  8. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Étiquette

    Tarif 1, Tarif 2

    Exemple : Émission CO2, Coût de l’énergie

    Vous pouvez modifier le libellé à l’aide de ION Setup
    Canal Aucun, Active fournie, Active reçue, Active fnie+rçue, Réactive fournie, Réactive reçue, Réactive fnie+rçue, Apparente fournie, Apparente reçue, Apparente fnie+rçue Sélectionnez le canal dans la liste.
    Facteur par k_h 0,000 à 99,999,999 Vous pouvez modifier le facteur avec une valeur entre 0,000 et 99999,999.

    Pour configurer le tarif avec ION Setup, reportez-vous à la rubrique « PM2000 » du fichier d’aide ION Setup ou à la section correspondante dans le guide de configuration matérielle ION Setup, disponible en téléchargement sur www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?