Ajuste del reloj
- Vaya a .
- Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Vaya a .
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
- Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
- Pulse Sí para guardar los cambios.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga cambios y, a continuación, pulse OK.
- Pulse la flecha arriba para salir.
- Pulse Sí para guardar los cambios.
Parámetro Valores
Descripción
Fecha MM/DD/AA, MM/DD/AA, AA/MM/DD Configure la fecha actual utilizando el formato que se muestra en la pantalla, en el que “MM” = mes, “DD” = día y “AA” = año. Hora HH:MM:SS (formato de 24 horas), HH:MM:SS AM o PM Utilice el formato de 24 horas para establecer la hora actual en UTC (GMT). Hora del medidor GMT, Local Seleccione GMT para mostrar la hora actual en UTC (huso horario del meridiano de Greenwich). Para mostrar la hora local, establezca este parámetro en Local y, a continuación, utilice Difernc GMT (h) para mostrar la hora local del huso horario correspondiente. Para configurar el reloj mediante ION Setup, consulte el tema “Central de medida PM2000” en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, que puede descargarse desde www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.