Configuration des mots de passe de l’afficheur

Il est recommandé de changer le mot de passe par défaut afin d'empêcher le personnel non autorisé d'accéder aux écrans protégés par un mot de passe comme les écrans de diagnostics et de réinitialisation.

Cette opération peut uniquement être effectuée via le panneau avant. La valeur par défaut pour tous les mots de passe est « 0 » (zéro).

  1. Sélectionnez Maint > Régl..
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez IHM > MdP.
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Configuration 0000 – 9999 Définit le mot de passe d’accès aux écrans de configuration de l’appareil (Maint > Régl.).
    Réinitialis. énergie 0000 – 9999 Définit le mot de passe pour la réinitialisation des valeurs d’énergie accumulée.
    Réinitialis. val. moy. 0000 – 9999 Définit le mot de passe pour la réinitialisation des valeurs moyennes maximales enregistrées.
    Min/Max Réinitialis. 0000 – 9999 Définit le mot de passe pour la réinitialisation des minima et maxima enregistrés.
  5. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  6. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
  8. Appuyez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?