Réglage de l’horloge
- Sélectionnez .
- Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
- Sélectionnez .
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
- Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
- Appuyez sur Oui pour enregistrer
vos modifications.
Paramètre Valeurs
Description
Date JJ/MM/AA, MM/JJ/AA, AA/MM/JJ Réglez la date courante selon le format indiqué à l’écran, où JJ = jour, MM = mois et AA = année. Heure HH:MM:SS (format 24 heures), HH:MM:SS AM/PM Utilisez le format 24 heures pour régler l’heure courante UTC (GMT). Heure compteur GMT, Local Sélectionnez GMT pour afficher l’heure courante UTC (heure de Greenwich). Pour afficher l’heure locale, réglez ce paramètre sur « Local », puis utilisez « Décalage GMT (h) » pour afficher l’heure locale dans le fuseau horaire approprié. Pour configurer l’horloge avec ION Setup, reportez-vous à la rubrique « PM2000 » du fichier d’aide ION Setup ou à la section correspondante dans le guide de configuration matérielle ION Setup, disponible en téléchargement sur www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.