Spannungsgrenzwerte für den Direktanschluss

Sie können die Spannungseingänge des Messgeräts direkt an die Phasenleiter des Stromnetzes anschließen, wenn die Phase-Phase- oder Phase-Neutral-Spannungen des Stromversorgungsnetzes die Maximalspannungsgrenzwerte des Messgeräts für den Direktanschluss nicht überschreiten.

Die Spannungsmesseingänge des Messgeräts sind vom Hersteller für maximal 277 V L–N bzw. 480 V L–L ausgelegt. Allerdings kann die maximal für einen Direktanschluss zulässige Spannung entsprechend den geltenden elektrischen Standards und Vorschriften niedriger sein. Gemäß der Installationskategorie II/III darf die maximal zulässige Spannung an den Spannungsmesseingängen des Messgeräts 277 V L-N / 480 V L-L für CAT III und 347 V L-N / 600 V L-L für CAT II nicht überschreiten.

Wenn die Spannung Ihres Stromversorgungsnetzes höher als die vorgegebene maximal zulässige Spannung für den Direktanschluss ist, müssen Sie Spannungswandler verwenden, um die Spannungen herunterzutransformieren.

Beschreibung des Systemtyps Messgeräteinstellung Symbol Maximalspannung bei Direktanschluss (UL/IEC) Anzahl Spannungswandler (bei Bedarf)
Display (Messgerät) Display (Kommunikationsschnittstelle) Installationskategorie III Installationskategorie II
Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Neutral 1PH2W LN 1PH 2Wire L-N ≤ 277 V L-N ≤ 347 V L-N 1 SPW
Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Phase 1PH2W LL 1PH 2Wire L-L 480 V L-L 600 V L-L 1 SPW
Einphasig, 3-Leiter-System, Phase/Phase mit Neutralleiter 1PH3W LL With N 1PH 3Wire L-L with N ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet 3PH3W Dlt Ungnd 3PH 3Wire Ungrounded Delta 480 V L-L 600 V L-L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, starr geerdet 3PH3W Dlt Crnr Gnd 3PH 3Wire Corner Grounded Delta 240 V L-L 600 V L-L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet 3PH3W Wye Ungnd 3PH 3Wire Ungrounded Wye 480 V L-L 600 V L-L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet 3PH3W Wye Gnd 3PH 3Wire Grounded Wye 480 V L-L 600 V L-L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet 3PH3W Wye Res Gnd 3PH 3Wire Resistance Grounded Wye 277 V L-N / 480 V L-L 347 V L-N / 600 V L-L 2 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, offene Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff 3PH4W Opn Dlt Ctr Tp 3PH 4Wire Center-Tapped Open Delta 173 V L-N / 347 V L-L 347 V L-N / 600 V L-L 3 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff 3PH4W Dlt Ctr Tp 3PH 4Wire Center-Tapped Delta 173 V L-N / 347 V L-L 347 V L-N / 600 V L-L 3 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet 3PH4W Wye Ungnd 3PH 4Wire Ungrounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 3 oder 2 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet 3PH4W Wye Gnd 3PH 4Wire Grounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 3 oder 2 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet 3PH4W Wye Res Gnd 3PH 4Wire Resistance Grounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 3 oder 2 SPW
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?