Sonstige Messwerte

Zu den zusätzlichen Messwerten, die vom Messgerät aufgezeichnet werden, gehören mehrere Timer.

Zu diesen Timern zählen:

  • PM2230RDer E/A-Timer zeigt die Einschaltdauer des Eingangs oder Ausgangs an.

  • Der Betriebszeit-Timer zeigt die Einschaltdauer des Messgeräts an.

  • Der aktive Last-Timer zeigt die Dauer der angeschlossenen Last an, und zwar basierend auf dem angegebenen Mindeststrom für den Last-Timer-Sollwert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?