Gemessene Parameter
- EnergyDas Messgerät bietet bidirektionale Energiemessdaten über 4 Quadranten der Genauigkeitsklasse 1/0.5S.Das Messgerät bietet bidirektionale Energiemessdaten über 4 Quadranten der Genauigkeitsklasse 0.5S.Das Messgerät bietet bidirektionale Energiemessdaten über 4 Quadranten der Genauigkeitsklasse 1/0.5S/0.2.Das Messgerät bietet bidirektionale Energiemessdaten über 4 Quadranten der Genauigkeitsklasse 1/0.5S.
- Nicht zurücksetzbare EnergieDie Parameter für nicht zurücksetzbare Energien lauten Wh, VAh und VARh (geliefert sowie empfangen). Die Parameter für nicht zurücksetzbare Energien sind auf der Seite „Diag“ unter „Maintenance“ sowie über die Kommunikationsschnittstelle verfügbar.
- MittelwertDas Messgerät liefert die letzten, aktuellen, prognostizierten und maximalen Mittelwerte (Spitzenmittelwerte) sowie einen Zeitstempel, wann der maximale Mittelwert (Spitzenmittelwert) aufgetreten ist.
- MomentanwertDas Messgerät liefert äußerst genaue Messwerte im 1-Sekunden-Intervall, Durchschnittswerte, einschließlich Echt-Effektivwert, pro Phase und Gesamtwerte für:
- LeistungsqualitätDas Messgerät bietet die vollständige Messung, Aufzeichnung und Echtzeitmeldung von Oberwellendaten bis zur 15. Oberwelle (PM2220PM2220R) bzw. bis zur 31. Oberwelle (PM2230PM2230R) für alle Spannungs- und Stromeingänge.
- Datenaufzeichnung (PM2230PM2230R)Das Messgerät speichert jeden neuen Minimal- und Maximalwert mit Datums- und Zeitstempel für alle Momentanwerte (Durchschnitt, Gesamtwert und jede Phase).
- Eingang/Ausgang (PM2230PM2230R)Das Messgerät unterstützt optionale Eingangs- und Ausgangsfunktionen.
- Sonstige MesswerteZu den zusätzlichen Messwerten, die vom Messgerät aufgezeichnet werden, gehören mehrere Timer.
Parent topic: Einführung