I/O 模块输入/输出

注: 仅适用于 PM2230 型号测量仪 仅适用于 PM2230R 型号测量仪仅适用于 PM2130 型号测量仪

本节补充说明了可选 I/O 模块的安装工作表,并提供有关 I/O 模块的物理特征和功能的其它信息。

I/O 模块具有以下变型:

  • 单通道模拟 I/O 模块

  • 双通道模拟 I/O 模块

  • 双通道数字 I/O 模块

  • 双通道数字输入和继电器输出模块

本节作为输入和输出安装的补充,提供了有关物理特性和功能的其他信息

输入和输出具有以下变型:

  • PM2125CPM2225CPM2225CR 双通道模拟输入和输出

  • PM2125CPM2225C 双通道数字输入和输出

  • PM2125CPM2225CPM2225CR 双通道数字输入和继电器输出

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?