控制电源(辅助电源)

 

A

250 mA 熔丝

 

L+ 和 L- 是无极性的。如果使用带有中性线的交流电源,请将中性线连接到测量仪的 L- 端子。

务必在 L+ 上使用熔丝。将未接地中性线连接到控制电源时,请在 L- 上使用熔丝。如果使用控制电源互感器,则在互感器的一次和二次两侧都要使用熔丝。熔丝和断路器的额定值必须与设备电压一致,并调整为可能出现的故障电流大小。

     

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?