NHA2778905-13

Alimentación (alimentación auxiliar)

 

A

Fusibles de 250 mA

 

Los terminales L+ y L- no están polarizados. Si va a utilizar una fuente de alimentación de CA con neutro, conecte el neutro al terminal - de la central de medida.

Utilice siempre un fusible en el terminal L+. Instale un fusible en el terminal L- al conectar un neutro sin toma de tierra a la alimentación. Si se va a utilizar un transformador de alimentación, instale fusibles en los lados del primario y secundario del transformador. Los fusibles/interruptores automáticos deberán ser adecuados para la tensión de la instalación y estar dimensionados para la intensidad de fallo disponible.

     

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.