脉冲输出

注: 仅适用于 PM2110 型号的测量仪仅适用于 PM2210 型号的测量仪仅适用于 PM2210R 型号的测量仪

测量仪配备 1 个脉冲输出端口(D1+、D1-)。

可以配置脉冲输出,以供以下应用场合使用:

  • 电能脉冲应用,此时接收设备通过对来自测量仪脉冲输出端口的 k_h 脉冲进行计数,从而确定电能使用情况。

一次脉冲输出可以处理低于或等于 40 V DC(最高达 20 mA)的电压。对于更高电压应用,请在开关电路中使用外部继电器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?