日期时间费率创建方法

您可以使用两种方法之一或这些方法的组合来创建日期时间费率:

  • 年份时间费率将该年划分成多个时段(通常是季节),其中每个时段都有一个或多个日期类型。例如,一个利用了此方法的四段费率配置可以有夏季和冬季,季节中又可以使用不同的周末和工作日费率。

  • 每日费率可以按星期几、工作日、周末或每日来划分日期,并且可以指定该日期中的时间。例如,一个四段费率配置可以将该年中的每一日都分为 6 小时费率期,也可以是周末 2 个费率和工作日 2 个费率。

假如您希望建立从 1 月 1 日到 6 月 30 日(时间从 09:00 到 17:00)的星期一使用的费率,则可以综合使用这些方法。不过,由于任何时间都仅适用一个费率,您不能使用每日或工作日费率类型,因为您已经指定了费率的时间段为 09:00 至 17:00。

取决于您如何配置这些费率和测量仪所支持的费率最大数目,您可能无法将这些费率分配到整个年度,因此可能会存在没有为之分配任何费率的时间段。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?