NHA2778904-12

Méthodes de création du tarif Heure du jour

Vous pouvez créer des tarifs Heure du jour par l’une des méthodes suivantes, ou une combinaison des deux :

  • Les tarifs couvrant une période de l’année divisent l’année en plusieurs sections (correspondant généralement aux saisons), chaque section correspondant à un ou plusieurs types de jour. Exemple de configuration à quatre tarifs créée selon cette méthode: un tarif d’été et un tarif d’hiver, qui se subdivisent en tarifs de semaine et tarifs de week-end.

  • Les tarifs quotidiens peuvent distinguer entre jours de la semaine et week-ends, ou porter sur tous les jours indifféremment, et spécifier l’heure du jour. Exemples de configuration à quatre tarifs de ce type: tous les jours de l’année divisés en périodes tarifaires de six heures ou deux tarifs en semaine et deux tarifs le week-end.

Vous pouvez combiner ces méthodes, par exemple pour créer un tarif qui s’applique les lundis du 1er janvier au 30 juin, de 9h00 à 17h00. Cependant, les tarifs ne peuvent se chevaucher. Dans cet exemple, vous ne pouvez donc pas utiliser un tarif de tous les jours ni un tarif de semaine, puisque vous avez déjà spécifié un tarif pour la période de 9h00 à 17h00

Selon la façon dont vous configurez les tarifs et selon le nombre maximal de tarifs permis par votre appareil, il est possible que vous ne puissiez définir des tarifs couvrant l’année entière, auquel cas il restera des «blancs» auxquels aucun tarif n’est attribué.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?