功能汇总

参数 PM2210 PM2220 PM2230
Wh 精度等级

等级 1

等级 1

等级 0.5S

VARh 精度等级

1.0

1.0

1.0

每个周期的采样率 64 64 64
电流:
  • 每相和 3 相平均值

  • 计算的中性相电流

ü ü ü
电压:
  • 相电压 - 每相和 3 相平均值

  • 线电压 - 每相和 3 相平均值

ü ü ü
功率因数
  • 每相和 3 相总值

真实功率因数

真实功率因数

位移功率因数

真实功率因数

位移功率因数

频率 ü ü ü
功率:
  • 有功功率 (kW) - 每相值和总值

  • 视在功率 (kVA) - 每相值和总值

  • 无功功率 (kVAR) - 每相值和总值

ü ü ü
3 相不平衡 电流

电流

电压

电流

电压

需量参数 (kW、kVA、kVAR、I)

  • 上一需量

  • 当前需量

  • 预测需量

  • 峰值需量:峰值需量时标

ü

(无时标)

ü ü

电能:kWh、kVAh、kVARh(4 象限) - 每相*和总计

  • 流出(输入/正向)

  • 流入(输出/正向)

已交付 (D)

已接收 (R)

总计 (D+R)

净值 (D+R)

已交付 (D)

已接收 (R)

总计 (D+R)

净值 (D+R)

上次清除(旧)*

已交付 (D)

已接收 (R)

总计 (D+R)

净值 (D+R)

上次清除(旧)*

THD、thd:
  • 每相相电压 L-N

  • 每相线电压 L-L

  • 每相电流

ü ü ü
单个谐波 高达第 15 个单个谐波 高达第 31 个单个谐波
含有时标的最小值/最大值
  • 平均线电压

  • 平均相电压

  • 平均电流

  • 中性点电流

  • 频率

  • 总有功功率

  • 总视在功率

  • 总无功功率

  • 总功率因数

ü ü
通讯 POP RS-485 Modbus RTU RS-485 Modbus RTU
可扩展模拟 IO 模块(1 输入和 1 输出) ü
可扩展模拟 IO 模块(2 输入和 2 输出) ü
可扩展数字 IO 模块(2 输入和 2 输出) ü

可扩展继电器输出模块(2 个数字输入和 2 个继电器输出)

ü
数据记录
  • 电能(Wh、VAh、VARh):流出∕流入

  • 功率:有功/视在/无功(总计)

  • 需量(W、VA、VAR、A):上次

ü
改型

用于配置旧通讯数据型号。

ü ü
快照 ü ü
复费率 ü

自动复位*

ü ü
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?