使用 ION Setup 配置状态输入

状态输入端口(S1 和 S2)可使用 ION Setup 来进行配置。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 导航到 I/O configuration > I/O Setup
  4. 选择要配置的状态输入,然后单击 Edit

    系统将显示该状态输入的设置屏幕。

  5. 为该状态输入的 Label 输入一个描述性名称。
  6. 根据需要对其它设置参数进行配置。
  7. 单击Send保存更改。

    通过 ION Setup 提供的状态输入设置参数

    参数 数值 描述

    标签

    使用此字段可更改默认标签以及为此状态输入指定描述性名称。

    Control Mode

    Normal, Demand Sync, Input Metering

    此字段显示了状态输入如何发挥功能。

    • Normal:该状态输入与其他测量仪功能没有关联。测量仪按正常的方式对输入脉冲的数量进行计数和记录。

    • Demand Sync:该状态输入与其中一个输入同步需量函数有关联。测量仪使用输入脉冲来将其需量周期与外部源进行同步。

    • Input Metering:该状态输入与其中一个输入量测通道有关联。测量仪对输入脉冲的数量以及与脉冲关联的相关功耗数据进行计数和记录。

    Debounce

    0 至 9999

    去抖是为机械接触抖动而补偿的时间延迟。使用此字段可以设置外部信号必须保持某种状态多长时间(单位为毫秒)才能被认为是发生了有效的状态更改。

    Associations

    如果状态输入已经与其他测量仪函数关联,则此字段显示其他信息。

    通过 ION Setup 提供的状态输入设置参数

    参数 数值 描述
    标签 使用此字段可更改默认标签以及为此状态输入指定描述性名称。
    Control Mode Normal, Demand Sync

    此字段显示了状态输入如何发挥功能。

    • Normal:该状态输入与其他测量仪功能没有关联。测量仪按正常的方式对输入脉冲的数量进行计数和记录。

    • Demand Sync:该状态输入与其中一个输入同步需量函数有关联。测量仪使用输入脉冲来将其需量周期与外部源进行同步。

    Debounce 0 至 9999 去抖是为机械接触抖动而补偿的时间延迟。使用此字段可以设置外部信号必须保持某种状态多长时间(单位为毫秒)才能被认为是发生了有效的状态更改。
    Associations 如果状态输入已经与其他测量仪函数关联,则此字段显示其他信息。

    通过 ION Setup 提供的状态输入设置参数

    参数 数值 描述
    标签 使用此字段可更改默认标签以及为此状态输入指定描述性名称。
    Control Mode Normal

    此字段显示了状态输入如何发挥功能。

    • Normal:该状态输入与其他测量仪功能没有关联。测量仪按正常的方式对输入脉冲的数量进行计数和记录。

    Debounce 0 至 9999 去抖是为机械接触抖动而补偿的时间延迟。使用此字段可以设置外部信号必须保持某种状态多长时间(单位为毫秒)才能被认为是发生了有效的状态更改。
    Associations 如果状态输入已经与其他测量仪函数关联,则此字段显示其他信息。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?