Aplicaciones de salidas de relé de la central de medida PM2125CPM2225CPM2225CR

Las salidas de relé se pueden configurar de modo que puedan utilizarse en aplicaciones de conmutación para, por ejemplo, proporcionar señales de control de activación/desactivación con que conmutar bancos de condensadores, generadores y otros dispositivos y equipos externos.

Cableado de las dos salidas digitales y salidas de relé

A

Positivo de protección contra sobreintensidad

B

Relé 1 (70, 71), Relé 2 (73, 74)

C

Salida de humectación (56, 57)

D

Salidas de estado digitales (40, 42, 57)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?