Parámetros de configuración de alarmas estándar (1s)

Configure los parámetros de configuración de alarmas estándar según convenga.

Los controles de ION Setup se muestran entre paréntesis.

NOTA: Es recomendable que utilice ION Setup para configurar las alarmas estándar (1 s). ION Setup ofrece una mayor resolución y le permite especificar más posiciones decimales al configurar los umbrales de umbral de activación y desactivación de determinadas mediciones.
Valor Opción o intervalo Descripción
Activar Sí (marcada) o No (sin marcar) Este ajuste habilita o deshabilita la alarma.
Prioridad Alta, Media, Baja, Ninguna Este ajuste establece la prioridad de alarmas y las opciones de notificación.
Umbral de activación en mA (Pickup Limit) Varía en función de la alarma estándar que se vaya a configurar. Este ajuste es el valor (magnitud) que ha definido como umbral para la activación de la alarma. En el caso de las condiciones de “exceso”, indica que el valor se ha situado por encima del límite de activación. En el caso de las condiciones de “insuficiencia”, indica que el valor se ha situado por debajo del límite de activación.
Retard tmp activc (Delay) 0 a 999999 Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la señal debe permanecer por encima del umbral de activación (en el caso de las condiciones de “exceso”) o por debajo del umbral de activación (en el caso de las condiciones de “insuficiencia”) antes de que se active la alarma.
Umbral desactivacn. en mA (Dropout Limit) Varía en función de la alarma estándar que se vaya a configurar. Este ajuste es el valor (magnitud) que ha definido como umbral para la desactivación de la condición de alarma. En el caso de las condiciones de “exceso”, indica que el valor se ha situado por debajo del límite de desactivación. En el caso de las condiciones de “insuficiencia”, indica que el valor se ha situado por encima del límite de desactivación.
Retrd tmpo desactvc (Delay) 0 a 999999 Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la señal debe permanecer por debajo del umbral de desactivación (en el caso de las condiciones de “exceso”) o por encima del umbral de desactivación (en el caso de las condiciones de “insuficiencia”) antes de que finalice la condición de alarma.
AvcRet umbr activac (Lead, Lag) Lead o Lag Solo es aplicable a las alarmas de FP (factor de potencia). Utilice este ajuste para configurar el valor de FP y el cuadrante a fin de establecer el umbral de activación de cualquier condición de exceso de FP (FP de avance) o condición de insuficiencia de FP (FP de retraso).
AvcRet umbr desact (Lead, Lag) Lead o Lag Solo es aplicable a las alarmas de FP (factor de potencia). Utilice este ajuste para configurar el valor de FP y el cuadrante a fin de establecer el umbral de desactivación de cualquier condición de exceso de FP (FP de avance) o condición de insuficiencia de FP (FP de retraso).
Seleccione salidas digitales (Outputs)

Ninguna

Salida digital D1

Salida digital D2

Salida digital D1 y D2

Seleccione la(s) salida(s) digital(es) que desea controlar cuando se active la alarma.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?