Configuración del LED para la notificación de alarmas mediante la pantalla

Puede utilizar la pantalla de la central de medida para configurar el LED de alarma/de impulsos de energía para la notificación de alarmas.
  1. Vaya a Mant > Config > LED.
  2. Establezca el modo en Alarma y, a continuación, pulse OK.
  3. Pulse la flecha arriba para salir. Pulse para guardar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?