Configuración de tarifas
- Vaya a .
- Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Vaya a .
- Desplace el cursor de modo que quede señalando o para modificarla y, a continuación, pulse Editar.
- Desplace el cursor de modo que quede señalando o para modificar el parámetro y, a continuación, pulse Editar.
- Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
- Pulse la flecha arriba y, a continuación, Sí para guardar los cambios.
- Pulse la flecha arriba para salir.
Parámetro Valores
Descripción
Label Tarifa1/Tarifa2
Ejemplo: Emisiones CO2, Costes de energía
La etiqueta se puede editar mediante ION Setup. Canal Ninguna, Activ sumin, Activ rec, Activ sumin+rec, Reactiv sumin, Reactiv rec, Reactiv sumin+rec, Aparent sumin, Aparent rec, Aparent sumin+rec Seleccione un canal de la lista. Factor por (k__h) De 0,000 a 99999,999 Puede editar el valor de factor de 0,000 a 99999,999. Para configurar la tarifa mediante ION Setup, consulte el tema “Central de medida PM2000” en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, que puede descargarse desde www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.