Aplicaciones de entradas analógicas de la central de medida PM2125CPM2225CPM2225CR

Las entradas analógicas interpretan las señales de intensidad analógicas entrantes procedentes de los transductores. El módulo de E/S analógica puede medir la intensidad mediante transductores analógicos estándar de 4-20 mA.

Para el procesamiento de las entradas analógicas, la central de medida recibe una señal de entrada analógica y proporciona el valor escalado resultante. Si se detecta un circuito abierto en el puerto de entrada, las entradas analógicas podrían mostrar un valor inferior a la escala cero.

El modo de la entrada analógica se puede configurar para la detección de intensidad.

Cableado de entrada analógica

Cableado de entradas analógicas duales

Solo es posible configurar las siguientes entradas analógicas en la central de medida a través de las comunicaciones:

Es posible configurar las siguientes entradas analógicas en la central de medida:

Código

Unidad

Descripción

0

Ninguna unidad

1

%

Porcentaje

2

ºC

Grados Celsius

3

ºF

Grados Fahrenheit

4

grad.

Grados Angulares

5

Hz

Herzio

6

A

Amperios

7

kA

Kiloamperios

8

V

Voltios

9

kV

Kilovoltios

10

MV

Megavoltios

11

W

Vatios

12

kW

Kilovatios

13

MW

Megavatios

14

VAR

Voltamperio Reactivo

15

kVAR

Kilovoltamperio Reactivo

16

MVAR

Megavoltamperio Reactivo

17

V1

Voltamperios

18

kVA

Kilovoltamperios

19

MVA

Megavoltamperios

20

WH

Vatio-hora

21

kWH

Kilovatio-hora

22

MWH

Megavatio-hora

23

VARH

Voltamperio reactivo-hora

24

kVARH

Kilovoltamperio reactivo-hora

25

MVARH

Megavoltamperio reactivo-hora

26

VAH

Voltamperio-horas

27

kVAH

Kilovoltamperio-horas

28

MVAH

Megavoltamperio-horas

29

Segundos

Segundos

30

Minutos

Minutos

31

Horas

Horas

32

Bytes (RAM)

Bytes

33

kilobytes (RAM)

Kilobytes

34

$

Dólares

35

gal

Galones

36

gal/h

Galones/hora

37

gal/min

Galones/minuto

38

cfm

Pies cúbicos/minuto

39

PSI

PSI

40

BTU

BTU

41

L

Litros

42

tonelada-horas

Tonelada-horas

43

l/h

Litros/hora

44

l/min

Litros/minuto

45

Euros

46

ms

Milisegundos

47

m3

Metros cúbicos

48

m3/s

Metros cúbicos/segundo

49

m3/min

Metros cúbicos/minuto

50

m3/h

Metros cúbicos/hora

51

Pa

Pascales

52

Bar

Bares

53

RPM

Revoluciones/minuto

55

BTU/h

BTU/hora

56

PSIG

Libras/pulgada cuadrada

57

SCFM

pies cúbicos estándar/minuto

58

MCF

Mil pies cúbicos

59

Termia

Termia

60

SCFH

pies cúbicos estándar/hora

61

PSIA

Libras/pulgada cuadrada absoluta

62

libras

Libras

63

kg

Kilogramo

64

kilolibras

Kilolibra

65

libra/h

Libra/hora

66

tonelada/h

Tonelada/hora

67

kg/h

Kilogramo/hora

68

pulgada de mercurio

Pulgada de mercurio

69

kPa

KiloPascales

70

% HR

Porcentaje de humedad relativa

71

MPH

Millas por hora

72

m/seg

Metros/segundo

73

mV/cal/(cm²/min)

Milivoltios/caloría/(centímetros cuadrados/min)

74

pulgada

Pulgadas

75

mm

Milímetros

76

GWH

Gigavatio-hora

77

GVARH

Gigavoltamperio reactivo-hora

78

GVAH

Gigavoltamperio-horas

79

AH

Amperio-horas

80

kAH

Kiloamperio-horas

81

Termia/h

Termia-hora

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?