Configuración de la pantalla
- Vaya a .
- Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Vaya a .
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
- Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
- Pulse la flecha arriba para salir.
- Pulse Sí para guardar los cambios.
Ajustes de visualización disponibles mediante la pantalla
Parámetro Valores
Descripción
Contrast 1-9 Aumente o reduzca el valor para incrementar o disminuir el contraste de la pantalla. Espera retroilu. (min) 0-60 Establezca el tiempo por el que la retroiluminación reduce su brillo después de minutos de inactividad. Con el ajuste predeterminado “0”, se deshabilita la función de tiempo de espera de la retroiluminación (es decir, la retroiluminación permanece encendida siempre). Espera pantalla (min) 0-60 Establezca cuánto tiempo se apaga la pantalla después de minutos de inactividad. Con el ajuste predeterminado “0”, se deshabilita la función de tiempo de espera de la pantalla (es decir, la pantalla permanece encendida siempre). Para configurar la pantalla mediante ION Setup, consulte el tema sobre “PM2000” en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, que puede descargarse desde www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.