Configuración de tarifas

Las pantallas de configuración de tarifas le permiten establecer los distintos parámetros de tarifa.
  1. Vaya a Mant > Config.
  2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a Tarifa.
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalando Tarifa 1 o Tarifa 2 para modificarla y, a continuación, pulse Editar.
  5. Desplace el cursor de modo que quede señalando Canal o Factor por k_h para modificar el parámetro y, a continuación, pulse Editar.
  6. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba y, a continuación, para guardar los cambios.
  8. Pulse la flecha arriba para salir.
    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Label

    Tarifa1/Tarifa2

    Ejemplo: Emisiones CO2, Costes de energía

    La etiqueta se puede editar mediante ION Setup.
    Canal Ninguna, Activ sumin, Activ rec, Activ sumin+rec, Reactiv sumin, Reactiv rec, Reactiv sumin+rec, Aparent sumin, Aparent rec, Aparent sumin+rec Seleccione un canal de la lista.
    Factor por (k__h) De 0,000 a 99999,999 Puede editar el valor de factor de 0,000 a 99999,999.

    Para configurar la tarifa mediante ION Setup, consulte el tema “Central de medida PM2000” en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, que puede descargarse desde www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?