Configurar Instantánea

  1. Vaya a Mant > Config.
  2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a Capturar.
  4. Pulse Capturar. Se mostrará la pantalla Instantánea.
  5. Pulse Editar para visualizar la hora de la Instantánea en HH:MM.
  6. Pulse + para incrementar el dígito activo en una escala del 0 al -9.
  7. Pulse ◄ para introducir el carácter seleccionado y pasar al siguiente carácter situado a la izquierda.
  8. Continúe hasta que haya seleccionado todos los valores y, seguidamente, pulse OK para fijar la hora.
    • Pulse para aceptar los cambios y volver a la pantalla anterior.

    • Pulse No para mantener la configuración actual y volver a la pantalla anterior.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?