Visualización y notificación de alarmas
Icono de alarma
Cuando se activa una alarma
de prioridad baja, media o alta, este símbolo aparece en la esquina
superior derecha de la pantalla para indicar que una alarma se encuentra
activa:
En el caso de las alarmas de prioridad alta, el icono de alarma se sigue mostrando hasta que se confirma la alarma.
LED de alarma/de impulsos de energía
Si el LED de alarma/de impulsos de energía se ha configurado para la notificación de alarmas, también parpadeará cuando la central de medida detecte una condición de alarma.
Pantallas de alarma
Si su central de medida está equipada con pantalla, los botones del panel frontal le permitirán navegar por sus pantallas de configuración o visualización de alarmas.
Alarmas activas
Cuando sobreviene un evento de desactivación, la lista de alarmas activas aparece en la pantalla Alarmas activas. Haga clic en Detall para ver más información sobre el evento.
Detalles de la alarma
Los detalles sobre las alarmas pueden visualizarse desde las pantallas de
-
alarmas activas (Activa), histórico de alarmas (Hist), contadores de alarmas (Contad) y alarmas no confirmadas (NoCon).