Vue d’ensemble de la configuration des alarmes

Vous pouvez utiliser ION Setup pour configurer des alarmes unaires, numériques ou standard (1 s).

Lorsque vous modifiez la configuration de base de l’appareil, toutes les alarmes sont automatiquement désactivées afin d’éviter tout déclenchement accidentel.

AVIS
fonctionnement inattendu de l’équipement
  • Vérifiez que tous les paramètres d’alarme sont corrects et faites les corrections nécessaires.
  • Réactivez toutes les alarmes configurées.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un fonctionnement incorrect des alarmes.

Contrôle d’erreurs intégré

ION Setup contrôle dynamiquement les combinaisons incorrectes de paramètres. Lorsque vous réglez une alarme, vous ne pouvez quitter l’écran de configuration tant que vous n’avez pas défini les seuils d’activation et de désactivation avec des valeurs acceptables.

**does this only apply to certain types of alarms?

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?