快照设置

  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确定
  3. 导航到快照
  4. 快照。此时将显示“快照”屏幕。
  5. 编辑选择快照时间,格式为 HH:MM。
  6. + 从 0 至 -9 逐步增大活动数位。
  7. 按 ◄ 输入所选字符并将向左移动到下一个字符位。
  8. 继续操作直到所有值都已选择,然后按确定设定时间。
    • 接受更改并返回到前一个屏幕。

    • 保持现有配置并返回到前一个屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?