Écran par défaut de l’afficheur

L’écran de données par défaut varie selon le modèle de l’appareil.

L’écran Récapitulatif est l’écran par défaut pour tous les modèles sauf les PM5331  / PM5341 .

L’écran Récapitulatif affiche les valeurs en temps réel de tension de courant moyennés (Vmoy, Imoy), de puissance totale (Ptot) et de consommation d’énergie (E Fni).

L’écran Syst. d’alimentation est l’écran par défaut pour les PM5331  / PM5341 .

 

A

Énergie active accumulée (fournie + reçue)

 

B

Tarif actif

 

C

Fréquence du réseau

 

D

Paramètre du système d’alimentation

 

E

Icône d’événement d’interruption de l’alimentation dédiée (alimentation auxiliaire)

 

F

Icône verrouillée/déverrouillée

     

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.