Acquittement de l’événement d’interruption de l’alimentation dédiée (alimentation auxiliaire) via l’afficheur

Pour la conformité MID/MIR sur les modèles applicables.

NOTE: Lorsque l’icône d’interruption de l’alimentation dédiée s’affiche sur l’appareil, le directeur d’exploitation doit en évaluer la raison et la durée.

Utilisez l’écran Alim pour acquitter l’événement d’interruption de l’alimentation dédiée.

Vous ne pouvez acquitter (effacer) l’événement d’interruption de l’alimentation dédiée qu’après avoir saisi le mot de passe à 4 chiffres MID / MIR / Verrouillage facturation.

NOTE:
  • Vous ne pouvez pas acquitter en même temps les alarmes et les événements d’interruption de l’alimentation dédiée.

  • L’icône d’événement d’interruption de l’alimentation dédiée clignote jusqu’à ce que vous acquittiez les événements Nombre de pertes, Dernière mise sous tension et Dernière mise hors tension.

  1. Sélectionnez Maint > Diag > Alim .

    Les événements Nombre de pertes, Dernière mise sous tension et Dernière mise hors tension sont affichés avec l’horodatage dans la même page.

  2. Appuyez sur Acq.
  3. Entrez le mot de passe Verrouillage facturation, puis appuyez sur OK.
    NOTE: Le mot de passe par défaut est 0000.
  4. Lisez le message Attention ! sur l’écran et appuyez sur Oui pour acquitter ou sur Non pour revenir à l’écran précédent.

    Le bouton Acq et l’icône d’interruption de l’alimentation ne disparaissent que lorsque vous appuyez sur Oui.

    NOTE: Pour remettre le Nombre de pertes à 0, vous devez utiliser la communication Modbus. Pour effectuer cette réinitialisation, vous devez désactiver le mot de passe MID / MIR / Verrouillage facturation à 4 chiffres dans l’IHM de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?