Événement d’interruption de l’alimentation dédiée (alimentation auxiliaire)

Pour les modèles MID/MIR.

Lorsque l’appareil est dans l’état désactivé (OFF), si vous appliquez l’alimentation dédiée OU lorsque l’appareil est dans l’état activé (ON), si vous cyclez l’alimentation dédiée :

  • Si le mot de passe MID / MIR / Verrouillage facturation à 4 chiffres est activé, une icône indiquant la perte d’alimentation clignote en haut à droite de l’écran.

  • Lorsque l’appareil est dans l’état activé et que l’alimentation dédiée passe en dessous de la plage de fonctionnement, le compteur enregistre l’événement Dernière mise hors tension avec l’horodatage avant de s’éteindre.

  • Lorsque l’appareil est dans l’état désactivé et que l’alimentation dédiée soit appliquée, le compteur enregistre l’événement Dernière mise sous tension avec l’horodatage après avoir démarré.

  • Lorsque plusieurs événements se produisent en même temps que l’événement d’interruption de l’alimentation dédiée, l’icône d’événement d’interruption de l’alimentation dédiée clignote en priorité par rapport à toutes les autres icônes.

NOTE: L’appareil affiche uniquement les événements Nombre de pertes, Dernière mise hors tension et Dernière mise sous tension. Les 20 derniers événements d’interruption de l’alimentation dédiée enregistrés dans le journal (10 événements Mise hors tension et 10 événements Mise sous tension) ne peuvent être lus que par le biais des communications.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?