Display-Kennwörter

Das Gerät hat konfigurierbare Kennwörter für das Display. Wenn die werkseitigen Einstellungen der Kennwörter beibehalten werden, erleichtert das potenziellen Hackern den unbefugten Zugriff auf das Gerät. Es wird empfohlen, dass Sie die werkseitig eingestellten Kennwörter ändern.

Display-Kennwörter einrichten

Anweisungen zur Änderung des Standardkennworts finden Sie unter Bildschirmkennwörter einrichten.

HINWEIS
ZUGRIFFSVERLUST
Vermerken Sie die Benutzer- und Kennwort-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.
Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlusten sowie zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?