Kommunikationsprotokolle aktivieren/deaktivieren

Durch die Deaktivierung von unnötigen und nicht verwendeten Kommunikationsprotokollen wie BACnet/IP wird die Angriffsfläche verringert. Durch die Änderung der Port-Nummer-Standardwerte wird die Vorhersehbarkeit der Nutzung verringert.

Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen über das Display

Anweisungen zur Aktivierung/Deaktivierung der BACnet/IP-Konfiguration auf Ihrem Gerät über das Display finden Sie unter Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen über das Display.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?