设置屏幕密码

建议修改默认密码,以防未经授权的人员访问有密码保护的屏幕,比如诊断和复位屏幕。

此项只能通过前面板进行配置。所有密码的出厂默认设置都是“0”(零)。

如果密码丢失,则必须将测量仪重新返回以重新进行出厂配置,此操作将您的设备重置为其出厂默认值,并破坏所有已记录的数据。

注意
Irrecoverable password
Record your device's user and password information in a secure location.
Failure to follow these instructions can result in data loss.

  1. 导航到 维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航至 屏幕 > 密码
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  7. 按向上箭头退出。
  8. 保存更改。

    参数

    数值

    说明

    设置

    0000 ‑ 9999

    设置用于访问测量仪设置屏幕的密码(维护 >设置)。

    电能复位

    0000 ‑ 9999

    设置用于复位测量仪中累计的电能值的密码。

    需量复位

    0000 ‑ 9999

    设置用于复位测量仪中记录的峰值需量值的密码。

    最大最小值复位

    0000 ‑ 9999

    设置用于复位测量仪中记录的最大最小值的密码。

    诊断

    0000 - 9999

    设置用于访问测量仪中诊断屏幕的密码。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?