Actualizaciones de firmware

La central de medida permite descargar nuevos archivos de firmware e idiomas a través del enlace de comunicaciones.

Para ello es necesario descargar el software gratuito DLF3000, que está disponible en www.se.com . El software DLF3000 contiene un extenso archivo de ayuda con información sobre el funcionamiento del mismo. El firmware y los archivos de idiomas más recientes también están disponibles en el sitio web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?