固件升级

电力参数测量仪支持通过通讯链接来下载新的固件和语言文件。

此操作需要免费的 DLF3000 软件,该软件可从 www.se.com 获得。DLF3000 可提供内容丰富的帮助文件,其中包含有关操作该软件的信息。最新的固件和语言文件也可以从该网站上获取。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?