NNZ6555100DE-01

Master/Slave-Verbindungen

Bei Systemen mit Slave-Einheiten müssen drei Kabelsätze zwischen dem PowerLogic™-DVR-Master und den PowerLogic™-DVR-Slaves angeschlossen werden. Diese Verbindungen sind:
  • DC-Verbindung

    Diese Verbindung ermöglicht die gemeinsame Nutzung der DC-Verbindung mit allen PowerLogic™ DVR-Einheiten.

  • Steuersignale

  • Glasfaser

Die Anschlüsse der Master-Slave-Einheiten für diese Verbindungen befinden sich auf der Vorderseite im unteren linken Bereich jeder -PowerLogic™DVR-Einheit. Die Master- und Slave-Einheiten unterscheiden sich nicht.

WARNUNG
FREI LIEGENDE ANSCHLUSSKLEMMEN
Stellen Sie sicher, dass die DC-Verbindungsklemmen richtig angeschlossen sind und die Polarität (+, 0, -) richtig ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

In den folgenden Abbildungen sind die Verbindungen zwischen Master- und Slave-Einheiten des Systems dargestellt.

Die drei Verbindungssätze zwischen Master und Slaves werden mit einer Kabellänge von 4,5 m hergestellt.

Achten Sie auf ein Anzugsmoment von 4 N•m an den Schrauben, die für die DC-Verbindungsklemmen verwendet werden.

VORSICHT
GERÄTEBESCHÄDIGUNG
Halten Sie sich strikt an die in diesem Kapitel enthaltenen Anweisungen zu Anzugsmomenten und Verbindungen.
Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu Schäden an der Anlage oder zu Fehlfunktionen kommen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?