MEG6194-6010S_SW_24_06_14

Programmiermodus

Sie können den Programmiermodus auf zwei Arten aktivieren:

  • Drücken Sie die KNX Programmiertaste an der Rückseite des Geräts.

  • Drücken Sie einen Knopf an der Vorderseite auf jeder Seite gleichzeitig, als ob Sie den Reinigungsmodus starten möchten, und fügen Sie weitere 5 Sekunden hinzu (10 s + 5 s = 15 s).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?