硬件要求
建议要安装 TeSys island DTM 库的 PC 应满足以下硬件要求:
|
设备 |
最低要求 |
推荐要求 |
|---|---|---|
|
处理器 |
Pentium 4/Core 2 Duo,2 GHz |
Intel® Core™ i3 |
|
RAM |
2 GB |
4 GB |
|
显示器 |
分辨率:1024 x 768、1366 x 768、1600 x 1900 和 1920 x 1080 像素 |
分辨率:1600 x 1900 和 1920 x 1080 像素 |
|
DPI:96 (100%) 和 120 (125%) |
DPI:96 (100%) 和 120 (125%) |
|
|
系统驱动器上的可用硬盘空间 |
1 GB |
2 GB |