Требования к аппаратному обеспечению
Для установки библиотеки TeSys island DTM рекомендуются следующие характеристики аппаратного обеспечения ПК:
Оборудование |
Минимальные требования |
Рекомендуется |
---|---|---|
Процессор |
Pentium 4/Core 2 Duo, 2 ГГц |
Intel® Core™ i3 |
ОЗУ |
2 ГБ |
4 ГБ |
Дисплей |
Разрешение: 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 и 1920 x 1080 пикселей |
Разрешение: 1600 x 1900 и 1920 x 1080 пикселей |
DPI: 96 (100%) и 120 (125%) |
DPI: 96 (100%) и 120 (125%) |
|
Свободное пространство на системном жестком диске |
1 ГБ |
2 ГБ |