Zu diesem Dokument
Geltungsbereich des Dokuments
Dieses Dokument enthält die Schritte, die erforderlich sind, um in der EcoStruxure™ Control Expert Classic-Software ein Projekt mit einem TeSys™ island und einem Logik-/Motion-Controller mithilfe des Modbus TCP-Protokolls zu erstellen.
In diesem Dokument sind außerdem Angaben zu Folgendem zu finden:
-
Integration von TeSys island in das EcoStruxure Control Expert Classic-Projekt
-
Zugriff auf den TeSys island-DTM (Device Type Manager) über die EcoStruxure Control Expert Classic-Software zur Konfiguration der TeSys island-Module und -Verfahren mithilfe von TeSys-Avatars.
-
Verwendung der Funktionsblöcke der TeSys island-Bibliothek, die in der EcoStruxure Control Expert Classic-Software zur Entwicklung von Anwendungen und zur Steuerung von TeSys-Avatar-Modulen verfügbar ist.
Es wird empfohlen, dass ein Benutzer, der dieses Dokument verwenden möchte, mit Folgendem vertraut ist:
-
Informationen zur Funktionsweise, Struktur und Konfiguration des TeSys island
-
Informationen zur Funktionsweise, Struktur und Konfiguration des Controllers
Gültigkeit
Diese Anleitung bezieht sich nur auf:
-
Software EcoStruxure Control Expert Classic v15.0 SP1 – Classic
-
SPS Modicon M580
Online-Informationen
Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen können jederzeit aktualisiert werden. Schneider Electric empfiehlt nachdrücklich die Verwendung der neuesten und aktuellsten Version, die unter www.se.com/ww/en/download/ erhältlich ist.
Die technischen Merkmale der Geräte, die im vorliegenden Dokument beschrieben werden, sind auch online verfügbar. Um diese Informationen online einzusehen, rufen Sie die Schneider Electric-Homepage auf.
Zugehörige Dokumente
|
Titel des Dokuments |
Referenznummer |
|---|---|
|
TeSys island – Systemanleitung |
|
|
TeSys island DTM-Bibliothek Online-Hilfe |
Erhältlich mit dem Installationsprogramm |
|
Modicon M580 – Hardware-Referenzhandbuch |
|
|
EcoStruxure Control Expert – TeSys island-Bibliothekssteuerung Benutzerhandbuch |