TeSys island-Konzept
TeSys island ist ein offenes, modulares und dezentrales Eingangs-/Ausgangssystem, das verschiedene Module umfasst, die auf einer DIN-Schienen-Rückwandplatine montiert sind.

|
A |
Buskoppler |
|
B |
Analogein-/-ausgangsmodul |
|
C |
Digitalein-/-ausgangsmodul |
|
D |
Spannungsschnittstellenmodul |
|
E |
Standard-Starter |
|
F |
SIL-Starter (Sicherheitsanforderungsstufe) |
|
G |
SIL-Schnittstellenmodul |
|
H |
Leistungsschnittstellenmodul |
Das TeSys island-Gerät fungiert als Knoten in einem Feldbusnetzwerk. Der Buskoppler bildet das Kernmodul des Geräts. Der Buskoppler ermöglicht die interne Kommunikation mit den TeSys island-Modulen über Flachbandkabel und die externe Kommunikation über das Modbus TCP-Protokoll.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der TeSys island-Systemanleitung.