DOCA0271DE-00

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen

Der Funktionsblock AvMotorTwoSpeedsTwo dient zur Verwaltung eines Motors mit zwei Geschwindigkeiten in zwei Richtungen (Vorwärts und Rückwärts).

Funktionsblock „AvMotorTwoSpeedsTwo“

Eingangsschnittstelle „AvMotorTwoSpeedsTwo“

Eingang

Datentyp

Beschreibung

RunFwdLowCmd

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit niedriger Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung.

RunFwdHighCmd

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit hoher Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung.

RunRevLowCmd

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit niedriger Geschwindigkeit in Rückwärtsrichtung.

RunRevHighCmd

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit hoher Geschwindigkeit in Rückwärtsrichtung.

ResetTrip

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden erkannte Auslösungen, deren Auslösungsrücksetzungsbedingungen erfüllt sind, für diesen Avatar zurückgesetzt.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden alle Alarmzähler für diesen Avatar zurückgesetzt.

ResetTripCntrs

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden alle Auslösungszähler für diesen Avatar zurückgesetzt.

ResetMaxIRMS

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden der maximale durchschnittliche I-Effektivwert und der Zeitstempel zurückgesetzt.

RecordToUChannel1

BOOL

Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, erhöht sich der Nutzungszeitkanal schrittweise auf der Grundlage der für den ausgewählten Avatar gemessenen Energie. Diese ToU-Aufzeichnung wird für die aktivierten Kanäle fortgesetzt, bis sie deaktiviert werden.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

Ausgangsschnittstelle „AvMotorTwoSpeedsTwo“

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Bereit

BOOL

Zeigt WAHR an, wenn der Funktionsblock bereit für den Empfang eines Ausführen-Befehls ist.

RunFwdLowStatus

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, läuft der Motor mit niedriger Geschwindigkeit. Wenn dieser Ausgang auf FALSCH eingestellt ist, läuft der Motor mit hoher Geschwindigkeit.

Ausgelöst

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzauslösungsereignis erkannt.

Alarm

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzalarm erkannt.

UpstreamVltg1

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des ersten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar (Leistungsschalter geschlossen) anliegt.

AssetAlarm

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat ein Leistungsgerät oder SIL-Starter im Avatar 90 % der erwarteten Lebensdauer erreicht oder überschritten (pro Avatar-Parameter).

RunFwdHighStatus

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, läuft der Motor mit hoher Geschwindigkeit. Wenn dieser Ausgang auf FALSCH eingestellt ist, wird der Motor angehalten oder er läuft mit niedriger Geschwindigkeit.

LoadRunning

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Lauf- oder Schließen-Befehl ausgeführt und Strom fließt in den Polen (entspricht Motor in Betrieb, gilt aber auch für Nicht-Motor-Avatars).

ReadyToReset

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, erfüllt der Avatar die Auslösungsrücksetzungsbedingungen und kann mit dem Befehl „Auslösung – Zurücksetzen“ zurückgesetzt werden.

UpstreamVltg2

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des zweiten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar anliegt.

UpstreamVltg3

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des dritten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar anliegt.

UpstreamVltg4

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des vierten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar anliegt.

RunRevLowStatus

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Niedergeschwindigkeits-Rückwärtsschalter geschlossen.

RunRevHighStatus

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Hochgeschwindigkeits-Rückwärtsschalter geschlossen.

LoadStarting

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der Motor in der Startphase.

LocalFwdLowCmdSts

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird die Avatar-Logik durch die auf den digitalen Eingängen erhaltenen Befehle gesteuert. Die SPS-Befehle werden ignoriert.

LocalFwdHighCmdSts

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird die Avatar-Logik durch die auf den digitalen Eingängen erhaltenen Befehle gesteuert. Die SPS-Befehle werden ignoriert.

LocalRevLowCmdSts

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird die Avatar-Logik durch die auf den digitalen Eingängen erhaltenen Befehle gesteuert. Die SPS-Befehle werden ignoriert.

LocalRevHighCmdSts

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird die Avatar-Logik durch die auf den digitalen Eingängen erhaltenen Befehle gesteuert. Die SPS-Befehle werden ignoriert.

ByPassCmdSts

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, setzt der Avatar den Betrieb fort. Er stoppt nicht aufgrund einer Auslösung.

ManualModeOverrideStatus

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird der Avatar im manuellen Modus durch lokale Befehle und durch die PV-Steuerung gesteuert.

AvgIRMS

DINT

Gibt den Durchschnitt der neuesten Phasenstrom-I-Effektivwerte an. (Einheit: mA)

AvgIRMS_O

DINT

Gibt den Durchschnitt der neuesten Phasenstrom-I-Effektivwerte bei Überlauf an. (Einheit: mA)

PVInput0

INT

Gibt den gemessenen Wert für den PV-Eingang aus.

PVInput1

INT

PVInput2

INT

PVInput3

INT

PVInput4

INT

PVSwitch0

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, repräsentiert der PV-Schalter einen EIN-Befehl.

PVSwitch1

BOOL

PVSwitch2

BOOL

PVSwitch3

BOOL

PVSwitch4

BOOL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?