DOCA0271DE-00

Azyklische Avatar-Funktionsblöcke

Der Funktionsblock Avatar_Control gibt den Status der azyklischen Daten für den einzelnen Avatar aus. Im nachstehenden Beispiel wird der Funktionsblock AvMotorOneDirection_Control angezeigt. Die gleichen azyklischen Daten sind für alle Avatars verfügbar – ausgenommen davon sind der System-Avatar, der Analog-E/A und der Digital-E/A.

Funktionsblock „AvMotorOneDirection_Control“

Ausgangsschnittstelle „Avatar Control“

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

CurrentPhaseUnbalanceTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Stromphasenunsymmetrie-Auslösungsereignis verursachen.

CurrentPhaseUnbalanceAlarm

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Stromphasenunsymmetrie-Ereignis verursachen.

CurrrentPhaseLossTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Stromphasenverlust-Auslösungsereignis verursachen.

CurrrentPhaseReversalTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Stromphasenumkehr-Auslösungsereignis verursachen.

GroundCurrentTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Massestrom-Auslösungsereignis verursachen.

GroundCurrentAlarm

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Massestrom-Ereignis verursachen.

JamTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Blockade-Auslösungsereignis verursachen.

JamAlarm

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Blockade-Ereignis verursachen.

LongStartTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein „Langer Anlauf“-Auslösungsereignis verursachen.

MotorOverheatTrip

BOOL

Die Motortemperatur hat die Motorüberhitzungs-Auslösestufe überschritten.

MotorOverheatAlarm

BOOL

Die Motortemperatur hat die Motorüberhitzungsstufe überschritten.

MotorTemperature

INT

Zeigt die Motortemperatur in der Skalierungseinheit 0,1 °C an. Je nach Temperatursensortyp ist der Bereich:

  • -200 bis +850°C (für PT100)

  • -200 bis +600°C (für PT1000)

  • -60 bis +180°C (für NI 100/1000)

NoTrip

BOOL

Es wurde keine Auslösung erkannt.

NoAlarm

BOOL

Es wurde keine Betriebsanweisungsbedingung erkannt.

OverCurrentTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Überstrom-Auslösungsereignis verursachen.

OverCurrentAlarm

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Überstrom-Ereignis verursachen.

PhaseConfigurationTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Phasenkonfigurations-Auslösungsereignis verursachen.

SILGroup

SINT

Zeigt die Nummer der SIL*-Gruppe an.

StallTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Stillstand-Auslösungsereignis verursachen.

ThermalCapacity

INT

Gibt den Prozentsatz (%) der Wärmekapazität des verwendeten Motors an.

ThermalOverloadTrip

BOOL

Die Avatar-Wärmekapazität hat 100 % überschritten.

ThermalOverloadAlarm

BOOL

Die Avatar-Wärmekapazität hat die Stufe „Thermische Überlast“ überschritten.

TimeToReset

DINT

Geschätzte Wartezeit, bevor eine Auslösung aufgrund thermischer Überlast zurückgesetzt werden kann. (Einheit: s)

TimeToTrip

DINT

Geschätzte Zeit, bevor eine Auslösung aufgrund thermischer Überlast unter den derzeitigen Bedingungen auftritt. (Einheit: s)

UnderCurrentTrip

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Unterstrom-Auslösungsereignis verursachen.

UnderCurrentAlarm

BOOL

Der Avatar hat Bedingungen erkannt, die ein Unterstrom-Ereignis verursachen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?