DOCA0276KO-01

소개

개요

TeSys Tera system은 단상 또는 3상 AC 유도 모터에 완벽한 보호, 제어 및 모니터링 기능을 제공합니다. 이 시스템은 저압 개폐 장치 시스템에 설치되며 Fieldbus 네트워크와 모터 피더를 통해 더 높은 수준의 자동화 시스템을 연결합니다.

이 펌웨어 패키지는 TeSys Tera system의 다음 LTMT main units을 지원합니다.

  • LTMTEBD

  • LTMTEFM

  • LTMTMBD

  • LTMTMFM

  • LTMTPFM

  • LTMTPBD

주의: LTMTCT/LTMTCTV sensor moduleLTMT expansion modules의 펌웨어는 각 LTMT main units에 의해 업데이트됩니다.

자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN를 참조하십시오

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.