DOCA0276FR-01

Introduction

Présentation

TeSys Tera system offre des fonctionnalités complètes de protection, de contrôle et de surveillance pour les moteurs à induction CA monophasés et triphasés. Le système est installé dans l’appareillage basse tension et connecte le système d’automatisation de niveau supérieur via le réseau de bus de terrain et le départ moteur.

Ces micrologiciels prennent en charge les LTMT main units suivants du TeSys Tera system :

  • LTMTEBD

  • LTMTEFM

  • LTMTMBD

  • LTMTMFM

  • LTMTPFM

  • LTMTPBD

NOTE: Les micrologiciels pour LTMTCT/LTMTCTV sensor module et LTMT expansion modules sont mis à jour par les LTMT main units respectifs.

Pour plus d'informations, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.